你好!我们目前关于ADMCP567设计的应用是:输入信号接+端,-端接一个触发电平,输入信号和触发电平进行比较,这种情况下,还能使用hysis功能吗?使用hysis功能的前提是输入-端必须接地,如figure 10 电路那样,我的理解是否正确? 我们现在这种使用方式,正确的设计应该是按照figure 7 这样接,是否如此?谢谢

| SLA Status | Assignee | Support Status |
|---|---|---|
| SLA Closed. Met after 31 hours |
Open | |
你好!我们目前关于ADMCP567设计的应用是:输入信号接+端,-端接一个触发电平,输入信号和触发电平进行比较,这种情况下,还能使用hysis功能吗?使用hysis功能的前提是输入-端必须接地,如figure 10 电路那样,我的理解是否正确? 我们现在这种使用方式,正确的设计应该是按照figure 7 这样接,是否如此?谢谢

你好!
我在实际设计中用了2个电路,帮忙看下是否有问题。使用图1电路,ADCMP567 datasheet中 figure5 中0V位置是否就可以是trig电平,也就是说,hysis是以trig电平为基准进行设置?图2电路设计,是否可以认为hysis电平等于0。实际调试发现,按图2设计,比较器不稳定,不知道是什么原因。盼望你的回复指点,谢谢!!
图1
图2
图3
1.图1中hysis 是以 trig 为基准设置的。
2.图2不稳定原因:
例如:
哪怕只有 几 mV,都会极大改善稳定性。
ADCMP567 datasheet 实际上也不推荐 0 hysteresis 工作。
1.图1中hysis 是以 trig 为基准设置的。
2.图2不稳定原因:
例如:
哪怕只有 几 mV,都会极大改善稳定性。
ADCMP567 datasheet 实际上也不推荐 0 hysteresis 工作。