原理图设计是期望通过差分输入 经过ADA4932-2放大40dB后产生差分输出。经过调试测量的过程中发现,当输入ADA4932的差分信号摆幅不断增大,在输出端达到器件的钳位点时,差分输出的OUT+ 是最大电平3.216V未钳位,最小电平1.216V达到输出最小钳位,OUT-是最大电平3.794V钳位 最小电平是1.8V未钳位,导致最终差分信号并不是同时高低钳位 而是一个高一个低,我们的设计希望这OUT+ 与OUT-的共模电压是一致的,所以前端输入加了电容隔直,但信号之间还是存在13mV的共模电压偏差,进入ADA4932后 似乎内部产生了一个偏置 导致输入信号抬高到1.5V 并且差分输出的共模电压偏差也被放大了,我通过ADI官方的仿真软件进行仿真,仿真结果与实测的一致 原因是在输入端的信号上有13mV的共模偏差导致最终输出的信号也存在偏差。麻烦ADI工程师帮忙支持一下,这种情况是否可以通过原理图调整来实现输出共模电压一致, 另外我们希望输出的摆幅控制在2Vpp内,实测器件的输出能力是达到了5Vpp 这个电压对于后端器件有一些危险 是否可以调整降低到2Vpp。 我们器件的OUT+ OUT-输出端实测信号图以及原理图设计如下,烦请帮忙查看 谢谢。