用OP2177做了一个反相衰减器,如下图所示。输入为±150mV 3kHz的正弦波信号,输出信号为-37mV/26mV正弦波(存在测量误差),输出信号存在5~6mV的偏置。
OP2177的VOS只有60uV,这么高的输出偏置可能会是什么原因引起的?
用OP2177做了一个反相衰减器,如下图所示。输入为±150mV 3kHz的正弦波信号,输出信号为-37mV/26mV正弦波(存在测量误差),输出信号存在5~6mV的偏置。
OP2177的VOS只有60uV,这么高的输出偏置可能会是什么原因引起的?
+/-150mV的信号是否有DC量?
OP2177是双电源供电吗?去耦电容加上。
双电源,都有去耦电容,±150mV是DC信号,信号本身没有偏置。
示波器测的?示波器测+/-30mV信号,会有误差。
是的,不过能确定不是误差。还有一点比较奇怪的是,当输入信号为0V时,输出没有偏置,输入信号增大时,输出偏置会增大,但是最大偏差值会固定在40mV左右。
我认为是示波器测量误差。如下图分别为输入200mVpp,300mVpp时的波形,黄色输入,红色输出。
暂时没有结论,这个问题先关闭吧
暂时没有结论,这个问题先关闭吧