您好:
我们有个应用里,需要用到单电源的仪表放大器,即输入和输出范围包含0V。查到了LT1789,但是这颗运放比较旧了(价格会贵一些吧),从ADI选型表里面,也没有找到单电源仪放的搜索。所以咱们能推荐一个嘛?非常感谢。
有几点:
1. LT1789的输入,单电源供电时,可以到0V. 所以叫单电源仪表放大器。
2. 你在下面的链接里,把“In V- headroom”的columns选上,排序后,就能看到下左图所示的结果。这些part输入都可以到0V.
www.analog.com/.../13010
3. 这些单电源仪表放大器能否满足应用的需求,不一定。建议使用下面的在线工具仿真看看。如下右图,所示,工具显示红色字体及感叹号,说明不能满足应用需求,你需要根据红色字体指示,来调节电路。
Instrumentation Amplifier Diamond Plot Tool | Analog Devices
非常感谢!!!