Post Go back to editing

AD8338会被烧

我们用AD8338做AGC,但是遇到两个问题,特此请教一下,下面是电路图

1、C61 如果接电容,则终端信号没有输出,接电阻才可以,不知道为什么

2、我们如果把R59去掉,R57,R60 换成47R电阻,在C57两端接0.2V信号,则芯片就会被烧,Vref都不正常了,再换回R59 =30K, R57 R60=0R 也不能正常出信号了,不知道是为什么

Thread Notes