您好:
最近买了ADALM2000,在原理图里面看到了ADC输入电路部分,有个并联的RC。没理解它的作用呢。
仿真对比看,好像加了电容之后,频率范围更大了,这怎么理解呢(绿色曲线是有并联电容,蓝色无)。
因为我们最近也在用AD7689做采集,前面也有一个缓冲放大器,想着是否也加一个并联的RC。
非常感谢!
时域观察下AD8066的同相输入端信号,在有无C3电容的情况下的差别。你就知道为什么了。
如果只是作为AD7689的buffer,那么配置成buffer即可,上图中的R和C都可以不要。但AMP输出端和ADC输入之间,要加RC(参考评估板,R为22ohm,对地C为2.7nF)。
1、频响上看,有并联电容的话,增益峰值会小点;无会更大;
2、对应时域,瞬态响应,有并联电容过冲会小点、建立时间更快,无并联电容现象会相反。是这个原因吗?
非常感谢您的解答!
有无电容时,信号源和运放正输入端间的阻抗,是不一样的。
好的,谢谢您。