我采用的电路如仿真图Fig1所示,在LTspice中仿真得到的输入V1和输出C1上的电压幅值相位都匹配良好,如FIg2所示。但我实际搭建电路后,在示波器上所看到的
(紫色为输入V1,黄色为输出C1上的电压)有+180mV的直流偏置,这个直流偏置是从哪里产生的?
FIg1
Fig2
Fig3
我采用的电路如仿真图Fig1所示,在LTspice中仿真得到的输入V1和输出C1上的电压幅值相位都匹配良好,如FIg2所示。但我实际搭建电路后,在示波器上所看到的
(紫色为输入V1,黄色为输出C1上的电压)有+180mV的直流偏置,这个直流偏置是从哪里产生的?
FIg1
Fig2
Fig3
你的紫色输入信号看起来很不好。
建议用信号源作输入,示波器测量输入输出时,接地夹子采用就近接地,进行测量。
你的紫色输入信号看起来很不好。
建议用信号源作输入,示波器测量输入输出时,接地夹子采用就近接地,进行测量。
紫色的输入是 信号发生器输出(Agilent 33220A),不接电路,单测输入输出时,示波器上观察不到震荡,但接入电路后,就产生了震荡,是否是因为AD8065没有接地管脚?
去掉C1看看