Post Go back to editing

请问AD698里面的Gain Error、Output Offset和PSRR Gain等参数是如何定义的?

各位工程师好,我在对AD698进行测试。请问AD698里面的Gain Error、Output Offset和PSRR Gain等参数是如何定义的?为什么Gain Error、Output Offset单位是% of FS,PSRR Gain是ppm/V。请问具体计算公式是什么?

Parents
  • 不知道怎么测的。

    原理上,输入为位置,输出为模拟电压。位置为0时,输出应为0;位置为满幅度时,输出应为满幅度比如11V。但实际上,输入为0时,输出为V1,那么output offset = V1/11V;整个输入范围内,实际输出-理想输出,再除以11V,即为Gain Error。

    PSRR Gain,为电源变化1V,gain变化50ppm。

    另,工业级的AD698,已停产。

  • output offset理解了,Gain Error 整个输入范围内的实际输出,减去理想输出,多少个点去算呢?

Reply Children