各位工程师好,我在对AD698进行测试。请问AD698里面的Gain Error、Output Offset和PSRR Gain等参数是如何定义的?为什么Gain Error、Output Offset单位是% of FS,PSRR Gain是ppm/V。请问具体计算公式是什么?
各位工程师好,我在对AD698进行测试。请问AD698里面的Gain Error、Output Offset和PSRR Gain等参数是如何定义的?为什么Gain Error、Output Offset单位是% of FS,PSRR Gain是ppm/V。请问具体计算公式是什么?
不知道怎么测的。
原理上,输入为位置,输出为模拟电压。位置为0时,输出应为0;位置为满幅度时,输出应为满幅度比如11V。但实际上,输入为0时,输出为V1,那么output offset = V1/11V;整个输入范围内,实际输出-理想输出,再除以11V,即为Gain Error。
PSRR Gain,为电源变化1V,gain变化50ppm。
另,工业级的AD698,已停产。
您好,AD698手册上输入范围是±11V,为什么不是除22V?还有PSRR Offet是指为电源变化1V,output offset变化15ppm吗?感谢您的回复。
output offset理解了,Gain Error 整个输入范围内的实际输出,减去理想输出,多少个点去算呢?
22V is OK.
"还有PSRR Offet是指为电源变化1V,output offset变化15ppm吗?",是的。
你是问输入是多少个点?不知道。器件太老了。