您好:
最近因为项目需要想做一个精度比较高的测温电路,恰好读到了ADI智库的一篇文档《KW-1200 RTD 传感器的 ADC 模拟前端(AFE)》,很有收获。
疑惑的是,为啥这里的输出接到了同相输入端呢,文中只提到了180°相移;我仿真也发现,接到IN-工作不正常的。
我想请教的是,您一般是如何判断输出该如何接到IN+还是IN-,以满足负反馈呢?
非常感谢!
我觉得我想明白了。
运放负反馈(负反馈才能让他工作在线性区),所以运放Vo的输出增加,负反馈结点电压一定要变化让VO变小才行。
像上面的电路,Vo增大,nomos打开的更多,通过电流更大,流过IN+结点连接的电阻压降会更大,那么IN+结点电压会下降;Vo=AOl(IN+ - IN-),Vo下降了,所以是负反馈。