图中VSS电压为0V。上图中OP295的pin2 和pin3的电压差达到29.8mV,请问的我的电路哪里有问题?谢谢
图中VSS电压为0V。上图中OP295的pin2 和pin3的电压差达到29.8mV,请问的我的电路哪里有问题?谢谢
您好,
1、我将C10去掉,换了一个新的OP295后测试结果如上图所示,还是有偏差;
2、另外上图中的节点电压值测试方式是电压表正端接测试点,负端接VSS的测试结果。若我用电压正负端分别接触OP295的pin2和pin3,得到的电压值是0.56mV,请问哪种方法是对的?
万用表是有内阻的,上面不管是哪种测方法,AMP的偏置电流都会流入万用表带来误差。
如果你要测AMP的Offset,用4个电阻和AMP搭成差动放大器,增益1000,输入接地,测AMP输出,则offset=Vout/1000
感谢,问题已解决,是我测量方法不对。谢谢
感谢,问题已解决,是我测量方法不对。谢谢