Post Go back to editing

ADA4817的输出是否可以达到4.1V呢?

您好:

如上图,RL=1K的时候,它最大能够输出3.9V~4V,±5V供电时候。

我们的应用里面,RL比这个要大,有100K。后面接的是ADC,基准源为4.096V。

所以我想问下,后面不加增益,只有4817一级,最大是否可以到4.096V呢?

我示波器实测看到,脉冲输出饱和时候有4.2V了(±5V供电),但不知道这个时候是否已经有问题了。

非常感谢。