Post Go back to editing

AD8065搭建直流伺服的高通TIA电路,为啥仿真异常呢?

尊敬的ADI专家您好:

我搭建的这个只通交流的,带有直流伺服环路控制的TIA电路,为啥工作异常呢?

是按照下面这份文档搭建的,因为我们的测量背景中含有环境光,想通过这个环路把环境光扣除掉。以前是用电容交流耦合的。现在想试试这个伺服环路。但是不工作呢。

然后我想知道,伺服环路,跟直接交流CR耦合有啥区别呢?

非常感谢!

Parents Reply
  • 因为输入电流里面有直流有交流,我们仅关心交流,直流需要去掉的。所以加一个高通。

    但是这种电路貌似噪声更大一些,是吧,因为后级电路的增益较高。

    我不太明白为啥需要加一个Vbias才能工作。

    非常感谢您的回复!

    补充一下,我把8065的同相输入端加了个小偏置0.1V后,就可以工作了。这是为什么呢?

Children