Post Go back to editing

AD8460

利用两个信号发生器来实现触发功能 但现在主要存在的问题是,触发控制AD8460的输出的波形起始点位置不确定,因为我们需要每次触发,ad8640输出的波形都是从最低开始,而我们所设置的ad8460输出的波形就是一个上升沿的波形,但是在示波器上观察到的现象,却是每次触发时ad8460输出的信号的起始点都是随机选取我们所设置好的上升沿波形的某个位置开始,无法确定起始点。

现在分析的原因可能是:这个AD8460每次输出波形,它上次的DAC CODE会保留,所以导致每次控制AD8460的输出都不能从我设置波形的起点输出

现在使用的是两台信号发生器,一个作为触发信号,去去触发另一台产生一定时间的AD8460所需的SYNC时钟信号,按正常逻辑,每次SYNC停止到重新到来时,AD8460的应该从头开始输出呀

寻求帮助,可加微信15873462933,感谢