Category: Hardware
Product Number: LTC6268-10
1:LTC6268使用1.5K,跨阻电路出现振荡
1:LTC6268使用1.5K,跨阻电路出现振荡
6268和6268-10,是不一样的,后者需要噪声增益大于等于10.
电路是什么样的,发出来看看。
6268和6268-10,是不一样的,后者需要噪声增益大于等于10.
电路是什么样的,发出来看看。
我用的是LTC6268-10
1+Cin/C1要大于10,其中Cin是PD1的寄生电容,U1 2脚的寄生电容
请问一下LTC6268-10 使用跨阻为20K 时带宽为210MHZ 这里应该怎么去理解呢
1. R=20k,Cf<0.1pF,采用评估板实测,能达到210M的3dB带宽;
2. 210MHz,意思是,输入信号210MHz,AMP的输出在该频率处有3dB衰减。
datasheet中说跨阻增益需要设置在10倍放大去使用,我用1.5K 跨阻和3K跨阻,同样也可以去使用吗,还是严格的限制在10倍增益,会有什么影响吗
对于LTC6268-10,1+Cin/C1要大于10,其中Cin是PD1的寄生电容,U1 2脚的寄生电容,C1是反馈电容。