我在使用ADA4870芯片的时候,我的供电电源为+28V单电源供电,我的目的是搭建一个0~300mA的可编程电流源电路,负载为70欧。
但当我配置芯片28V单电源供电时,在输入信号为0V(前端DAC产生)时,芯片的反向端有2V的电压,导致该电流源在0点具有输出,请问ADA4870单电源供电电流源电路该如何配置?我参考了芯片手册,但对单电源供电部分不太理解
我在使用ADA4870芯片的时候,我的供电电源为+28V单电源供电,我的目的是搭建一个0~300mA的可编程电流源电路,负载为70欧。
但当我配置芯片28V单电源供电时,在输入信号为0V(前端DAC产生)时,芯片的反向端有2V的电压,导致该电流源在0点具有输出,请问ADA4870单电源供电电流源电路该如何配置?我参考了芯片手册,但对单电源供电部分不太理解
如果是单电源+28V供电,输入管脚的电压范围为2V~26V.
可参考EVB user guide的Figure 5. 如下图,

可以参考一下我的仿真,
可以参考一下我的仿真,
Figure4中,VMID用于提供直流偏置。