Post Go back to editing

请问用AD8065搭建的高通滤波器,为什么仿真输出最小值基本为0V,而实测最小值有负值如-50mV等?

您好:

用ad8065搭建了一个高通滤波器,因为我们不关心直流分量,所以把它都滤除了。

但是实测电路板发现与仿真结果差异很大!我们用函数发生器输入方波测试稳定性,输出居然有负电压。而ltspice仿真是没有负电压的。

如果有负电压,过大的话,可能会损坏后端的ADC把,因为ADC输入绝对最大额定值,没有包含负电压的。

可以看到,仿真结果出来的输出,都是基本从0开始的,即使输入为正负方波。

但是,我们实测的结果跟tina仿真出来的一样,是有负电压的(两者输入的方波都是一样的)。

所以,我想问下,我用Ltspice仿真的方法哪里有问题吗,所以才导致在这个高通滤波器上,实测与仿真结果出现了那么大的差异呢?

非常感谢!!!

Parents Reply Children

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.