如下原理图设计,检测的CP信号为正负13V,1KHz的PWM信号,ADC 选用的是AD9649BCPZ-40, 使用内部1.0V参考,使用AD8138进行衰减调理,想知道运放AD8138能否用于衰减,我的信号应该至少衰减多少倍才能保证运放的输出在ADC的输入范围内?如果可以的话麻烦帮忙检查一下原理图设计是否有问题,该怎么修改?运放的低通滤波电路是否应该修改?


如下原理图设计,检测的CP信号为正负13V,1KHz的PWM信号,ADC 选用的是AD9649BCPZ-40, 使用内部1.0V参考,使用AD8138进行衰减调理,想知道运放AD8138能否用于衰减,我的信号应该至少衰减多少倍才能保证运放的输出在ADC的输入范围内?如果可以的话麻烦帮忙检查一下原理图设计是否有问题,该怎么修改?运放的低通滤波电路是否应该修改?


把C339去掉,R383并联一个与C337一样的电容,输出Vin+ 和Vin-的位置各增加一个对地的电容。
为什么要把C339拿掉呢,这里是滤波的功能?还有是在输出还是输入引脚处加对地电容?
+/-13V信号衰减到ADC输入范围,可以用ADI-DiffAmpCalc | Analog Devices
下图,增益为0.1,+/-13V信号,衰减为0.9V+/-0.65V出现在ADC的+IN和-IN。
因为ADC输入范围为0.9V+/-0.4V,所以AD8138的增益需要更小一点,将反馈电阻减小一点,比如100ohm,则信号变为0.9V+/-0.325V.

您好,因为ADC输入范围为0.9V+/-0.4V,这个是根据什么得来的,AD9649BCPZ-40芯片吗,现在用这么小的电阻值,源电阻会不会对调理有影响
另外,我信号输入类似于方波,这样衰减调理仿真出来的信号有过冲,怎么加电容过滤呢尽量在不改变上升下降沿时间的情况下
AD9649的输入范围是0.5V~1.3V(page 4),即0.9V+/-0.4V.
可以用大电阻。
反馈电阻并电容
你好,我看到了输入Input Common-Mode Range 0.9V+/-0.4V,既然输入范围是0.5~1.3V,那怎么又写支持2 V p-p differential input呢
1. 你说的有道理。那么0.9V+/-0.4V指的是Vcm的范围。
2. 对于AD9649而言,手册中的大部分测试都是基于0.9V+/-0.5V,即2 V p-p differential input。
那ADC 输出全F时是对应1V输入吗,0时对应-1V输入吗,我还是没懂为什么0.9V+/-0.4V,又变成0.9V+/-0.5V
那ADC 输出全F时是对应1V输入吗,0时对应-1V输入吗,我还是没懂为什么0.9V+/-0.4V,又变成0.9V+/-0.5V
0.9V+/-0.4V指的是共模信号的范围,就是(正输入+负输入)/2。
如果信号是0.9V+/-0.5V,共模为0.9V.
0.9V+/-0.4V指的是共模信号的范围,就是(正输入+负输入)/2。
如果信号是0.9V+/-0.5V,共模为0.9V.
0.9V+/-0.4V指的是共模信号的范围,就是(正输入+负输入)/2,2 V p-p differential input指的是差分输入范围(正输入-负输入),是这个意思吗?另外我想问用1V内部参考时,ADC code 全F对应输入是多少,0时对应输入又是多少?
另外共模输入范围是越大越好,还是越小越好