Post Go back to editing

关于ADHV4702扩展电压范围烧芯片问题

您好,我想将ADHV4702-1输出范围扩展值±220V,按照ADHV4702数据手册中的信号范围扩展器示例搭建了电路如下:

使用LT8304和1:10:10变压器搭建了±220V的供电电路。MOSFET使用了TN2540N3和TP2540N3。

仿真结果正常,但实验中开电会直接把ADHV4702芯片烧坏,目前烧坏了两片,求助,如何能够实现

Parents
  • 首先建议单独测试LT8304电源部分带载能力,确定输出电压能稳定在设计值,增加滤波,确保纹波在可接受范围内。

    放大器电路部分,建议在放大器供电电源两端和M1,M2门级增加稳压二极管,同时做好放大器散热。

    由于放大器的DGND会限制输出摆幅,可以按照如图所示设置。

Reply
  • 首先建议单独测试LT8304电源部分带载能力,确定输出电压能稳定在设计值,增加滤波,确保纹波在可接受范围内。

    放大器电路部分,建议在放大器供电电源两端和M1,M2门级增加稳压二极管,同时做好放大器散热。

    由于放大器的DGND会限制输出摆幅,可以按照如图所示设置。

Children
  • 好的,谢谢!我在实验中把运放的DGND,RADJ,RESEVED引脚接地了,这是否是导致运放烧掉的原因?这些引脚是不是都应该使用这种设置,使得运放VCC和VEE引脚电压关于这些引脚的电压保持对称?

  • 从手册Figure45可以看到,DGND在芯片内部通过二极管与VEE和VCC连接,因此当DGND接入AGND时,他会限制VCC和VEE的摆幅不能超过AGND,但我们想要输出超过200V时,放大器的浮动电源轨摆动势必越过AGND。

    通过将DGND设置为随着放大器电源VCC和VEE浮动起来,可以规避这种限制。

    不能确定是否这个原因导致芯片烧毁,可以通过分步调试确定故障原因。

    首先排除电源问题,对电源进行单独的带载测试确保输出正常。

    其次在放大器电路中用低电压供电,观察是否正常工作,输入信号通过10k电阻接地时,空载,观察是否正常,增加输入信号,带载,观察是否正常,增加供电电压, 观察是否正常。

    若两部分都能正常工作,再通过该电源给放大器供电,观察是否正常工作。