Post Go back to editing

AD8220 采集高内阻信号源问题

您好,在使用AD采集高内阻信号源(PH电极)时,使用的是LTSPICE模拟,发现存在问题,如下图,请ADI技术人员分析下,谢谢

以上是对的,模拟是OK;

当将信号源内阻设置为3G欧姆时,就严重失真,如下,输入 信号失真,并且 输出饱和;

Parents
  • 高源阻抗会导致两个问题:

    1. 输入偏置电流流过源阻抗,使之产生失调电压;

    2. 高源阻抗与放大器的输入共模电压构成RC滤波,可能会导致波形失真;

  • 我使用的3G信号源 基本是直流信号源,频率很低,按照3G电阻 和 5pF 进行滤波,也是10HZ, 我模拟了下信号源 5HZ,也不行, 之前看到是TI的INA116 采集高阻信号源方案,是可以的;不知道我们ADI 针对这种情况,有什么好的解决方案没

  • INA116的输入偏置电流为25fA,这个指标非常适合高输入源阻抗的电路。当然他的失调电压和电压噪声会明显偏高,这也是cmos工艺的特点。

    ADI自然也有方案,可参照如下电路:

    用<1fA偏流的ADA4530-1作为buffer,后接AD8220即可。可达到你想要的电路性能。

    ADA4530的好处还在于有一个Guard的引脚,方便你拉出来走Guard Ring,以保护高阻抗走线,防止漏电造成的误差。

Reply
  • INA116的输入偏置电流为25fA,这个指标非常适合高输入源阻抗的电路。当然他的失调电压和电压噪声会明显偏高,这也是cmos工艺的特点。

    ADI自然也有方案,可参照如下电路:

    用<1fA偏流的ADA4530-1作为buffer,后接AD8220即可。可达到你想要的电路性能。

    ADA4530的好处还在于有一个Guard的引脚,方便你拉出来走Guard Ring,以保护高阻抗走线,防止漏电造成的误差。

Children

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.