您好,在使用AD采集高内阻信号源(PH电极)时,使用的是LTSPICE模拟,发现存在问题,如下图,请ADI技术人员分析下,谢谢


以上是对的,模拟是OK;
当将信号源内阻设置为3G欧姆时,就严重失真,如下,输入 信号失真,并且 输出饱和;


您好,在使用AD采集高内阻信号源(PH电极)时,使用的是LTSPICE模拟,发现存在问题,如下图,请ADI技术人员分析下,谢谢


以上是对的,模拟是OK;
当将信号源内阻设置为3G欧姆时,就严重失真,如下,输入 信号失真,并且 输出饱和;


高源阻抗会导致两个问题:
1. 输入偏置电流流过源阻抗,使之产生失调电压;
2. 高源阻抗与放大器的输入共模电压构成RC滤波,可能会导致波形失真;


我使用的3G信号源 基本是直流信号源,频率很低,按照3G电阻 和 5pF 进行滤波,也是10HZ, 我模拟了下信号源 5HZ,也不行, 之前看到是TI的INA116 采集高阻信号源方案,是可以的;不知道我们ADI 针对这种情况,有什么好的解决方案没
我使用的3G信号源 基本是直流信号源,频率很低,按照3G电阻 和 5pF 进行滤波,也是10HZ, 我模拟了下信号源 5HZ,也不行, 之前看到是TI的INA116 采集高阻信号源方案,是可以的;不知道我们ADI 针对这种情况,有什么好的解决方案没
INA116的输入偏置电流为25fA,这个指标非常适合高输入源阻抗的电路。当然他的失调电压和电压噪声会明显偏高,这也是cmos工艺的特点。
ADI自然也有方案,可参照如下电路:

用<1fA偏流的ADA4530-1作为buffer,后接AD8220即可。可达到你想要的电路性能。
ADA4530的好处还在于有一个Guard的引脚,方便你拉出来走Guard Ring,以保护高阻抗走线,防止漏电造成的误差。
非常感谢,我做个样板电路,试下,到时再反馈结果
我重新仿真了下,感觉3G 时,信号波形对,但是幅值都变小了,如下图,使用3GR 信号源, 1000mv,结果测量下来输入信号在ADA4530-1的输入端为 810mv左右,AD8220肯定也是一样,输出有问题,请帮忙解决下,谢谢

哦,我仿真 也发现这个问题,有没有很好的解决方案了,业界比如梅特勒还是其它知名品牌,这种采集也是遇到的,怎么解决的,贵司有什么好的方案没
第一级电路我也没有更好的办法,但我想是不是可以在后级电路中做增益的补偿?
我觉得整个信号链也是可以通过校准来修正的误差的。
关键是产品用的电极不同种类 内阻都不一样,不是一个固定的,因此就没法