您好,在使用AD采集高内阻信号源(PH电极)时,使用的是LTSPICE模拟,发现存在问题,如下图,请ADI技术人员分析下,谢谢


以上是对的,模拟是OK;
当将信号源内阻设置为3G欧姆时,就严重失真,如下,输入 信号失真,并且 输出饱和;


您好,在使用AD采集高内阻信号源(PH电极)时,使用的是LTSPICE模拟,发现存在问题,如下图,请ADI技术人员分析下,谢谢


以上是对的,模拟是OK;
当将信号源内阻设置为3G欧姆时,就严重失真,如下,输入 信号失真,并且 输出饱和;


高源阻抗会导致两个问题:
1. 输入偏置电流流过源阻抗,使之产生失调电压;
2. 高源阻抗与放大器的输入共模电压构成RC滤波,可能会导致波形失真;


我之前参考 TI 仪表 INA116 采集 3G信号源 的方案是可以的,换做我们ADI 的仪表 模拟就出问题,哪怕 1G信号源 都会存在问题,像这样的情况 使用ADI 什么样的方案去解决 了
我之前参考 TI 仪表 INA116 采集 3G信号源 的方案是可以的,换做我们ADI 的仪表 模拟就出问题,哪怕 1G信号源 都会存在问题,像这样的情况 使用ADI 什么样的方案去解决 了