Post Go back to editing

请问LTspice如何仿真电路的总谐波失真THD+N。

因为电源限制,最近用到一款轨对轨输入输出的运放,ADA4807-2。

我们是交流应用,担心轨对轨输入运放的THD+N参数不好,因为轨对轨输入两个输入对会有切换:

所以想仿真下这个参数,但网上没有查到教程。

Parents Reply
  • 我没有说清楚,失真对我们的应用是有影响的,看来只能加大电源电压了!

    我们的应用里面,发现过这样的异常现象:就是输入一连串不同高度的脉冲,中间有几个高度的脉冲是没有的!

    我们用的是ADI一款SAR型ADC,16位、40M采样率ADC,输入端的RC最开始以为是滤波器可以随便配置,配置成了1K,0.1uF。后来按照数据手册重新做了配置,这种异常现象就没有了!

    这应该就是失真问题把(时域跟这里的表现是一样的)。就像下图似的:

    ——然后我想问下,为啥ADC前端的RC对于失真,影响那么严重呢?我们信号链前端也有同样的RC(1K,0.1uF),为啥只更改了ADC前端的RC,异常就消失了呢?

Children