Post Go back to editing

ADA4870的问题

你好,有以下几个问题麻烦解答,非常感谢!

1.我想用ADAD4870做一个恒流1A的压控恒流源,驱动10Ω的负载(这个负载是个假负载即一个电阻),在供电电压±15V的时候是否能实现(散热好的情况下)?详细设计参考的是www.analog.com/.../a-large-current-source-with-high-accuracy-and-fast-settling.html

2.但是这个设计有一点没有明白RO越大功耗越小,但是与图上的数值不符,除了温升还有什么设计时候需要建议的重点吗?

3.ADAD4870显示不推荐新设计使用,是否意味着后续会停产呢,如果是的话有替代型号吗?

Parents
  • 1. 原理上是可以的。你的恒流源的建立时间需要多快(上升时间或者带宽),还有其他的精度要求么?

    2. 因为Ro会吃掉一部分本应加载在放大器上的一些压降;

    3. 我们今年底会推出新封装的ADA4870,原封装的芯片由于供应商问题而停产。如果你希望找到替代型号,可以选择LT1210!

  • 请问如果需要在频率最大100KHz,100ns上升时间,最大100mA,精度尽可能高的矩形波电流输出下如何兼顾输出电流交直流特性呢,驱动阻性负载是否能够实现呢

  • 你把功放换成ADA4870 是可以实现的,只是你的积分器要尽可能的快,可能需要用AD8065来做积分器(高GBP),同时C5要调的比较小,从100pF开始调试,看是否能满足等你对上升速度的要求同时和稳定性,如果带宽满足,但是稳定性不满足,就把100pF往上调至220pF,这样逐级调试。

Reply
  • 你把功放换成ADA4870 是可以实现的,只是你的积分器要尽可能的快,可能需要用AD8065来做积分器(高GBP),同时C5要调的比较小,从100pF开始调试,看是否能满足等你对上升速度的要求同时和稳定性,如果带宽满足,但是稳定性不满足,就把100pF往上调至220pF,这样逐级调试。

Children