Post Go back to editing

ADA4870的问题

你好,有以下几个问题麻烦解答,非常感谢!

1.我想用ADAD4870做一个恒流1A的压控恒流源,驱动10Ω的负载(这个负载是个假负载即一个电阻),在供电电压±15V的时候是否能实现(散热好的情况下)?详细设计参考的是www.analog.com/.../a-large-current-source-with-high-accuracy-and-fast-settling.html

2.但是这个设计有一点没有明白RO越大功耗越小,但是与图上的数值不符,除了温升还有什么设计时候需要建议的重点吗?

3.ADAD4870显示不推荐新设计使用,是否意味着后续会停产呢,如果是的话有替代型号吗?

Parents
  • 1. 原理上是可以的。你的恒流源的建立时间需要多快(上升时间或者带宽),还有其他的精度要求么?

    2. 因为Ro会吃掉一部分本应加载在放大器上的一些压降;

    3. 我们今年底会推出新封装的ADA4870,原封装的芯片由于供应商问题而停产。如果你希望找到替代型号,可以选择LT1210!

  • 1.建立时间在ms就行,电流的精度要求比较高要输出非常精准的1A,精度0.1%。

    2.我的RO选择在5Ω的高精度电阻,最大功率8W,如果说经过1A的电流就是5W理论上,这样说的话RO越大,RO的功耗也越高;但是ADA4870的功耗怎么计算请指教一下谢谢!

  • 我有两个问题想请教下您呢:

    1、这里的环路里面用到积分电路(好像叫伺服环路把),为啥用到它啊,是把它当作低通滤波器吗。您要是有相关资料,方便的话贴一下呢,因为一直一直都没搞明白它。

    2、这个电路可以直接用于激光器的恒流控制吗?我们不需要频率很高,但是需要激光器光功率波动非常小才行,也就是电流波动要非常小。

    谢谢您!

  • 1. 这个积分器决定了控制环路的主极点,在环路控制中叫误差放大器,就是把反馈回来的值与输入值做减法,把误差信号做放大,绝不是滤波器,参考资料就是教科书中的控制原理与电路原理。

    2. 这个电路用于激光器的恒流控制非常合适,它的输出会非常稳定。我用这个电路模型给很多激光驱动的客户设计过电路。

  • 你的仿真的瞬态时间太短!如果只需要输出+/-20V 1A,需要把电路稍微调整一下,参考如下电路:

    CCS-1A_PA2_Tran-Sim.asc

  • 请问下R3/R4和R8/R9的作用是什么?ADHV4702-1可以达到±110V的供电,如果想要驱动更大的负载40-50Ω是不是增加U2的电源电压即可,但是仿真下来好像不太对劲有很大的纹波,是什么原因请指教!

  • R3和R4是闭环功放的闭环增益电阻,R8和和R9是用于限流的;

    你把供电电源改成+/-50V,这个电路就需要重新设计了,你的差动放大器需要用LT6375A或者AD8479,以此实现更高的共模输入,而LT5400+ADA4510只能实现+/-25V的共模输入。同时由于供电电源提高,ADA4510的输出最高仅为15V,所以要想让ADHV4702输出50V以上甚至100V,你需要调整ADHV4702的增益,在这个电路中你用了50V供电,所以需要把R3调到100k。

    这个电路需要改成如下的电路(我采用了AD8479的模型,LT6375A没有收敛):

    仿真文件如下:

    CCS-1A_PA2_-High-Comm_Tran-Sim.asc

  • 好的,非常感谢。

    然后,激光器驱动电路里面,用来减小浪涌电流的缓启动,在电路里面是如何实现的呢?用的是C6吗?

  • 非常感谢,如果是±100V供电那么R3需要改成200K对么?除了分压电阻和RS需要非常精准极小温漂的电阻,还有什么需要特别注意的地方么, 基于这个框架我进行0.1%精度的电流源验证设计。

  • 1. 是的,你需要考虑你的增益,在输入为10V的时候是否能满足+/-100V 的输出;

    2. 你需要用阶跃响应考察这个电路的稳定性,影响环路稳定性的主要是C1,C5和C6,尤其是在驱动容性负载的时候,优先调试这三个位置的电容,其次是R6和R7,如果出现高频震荡的情况,可能需要将这两个电阻的阻值调大;

    3. 如果在直流情况下另外你的MOS需要选择合适,如果输出为+/-100V,那么MOS尽量选择+/-200V的,我觉得1A输出,IRF640N和IRF9640N应该是够用的,当然你需要考虑在MOS上的最恶劣功耗从而增加合适的散热器。

    4. 你的Rs需要高精密电阻,可以选择ISA的SMT-0R5这个型号,你要保证实载功率是电阻额定功率的1/10,最高不要超过1/5,这样电流采样电阻本身才不会发热,从而引起温漂的变化。同时需要注意用开尔文连接进行采样,以保证精确的采样。参考下图的Layout。附件是这个电流采样电阻的datasheet!PDF

    5. 如果ADA4510你买不到,可以换成ADA4522.第一级积分器的输入失调电压必须要超低。

    最后祝你好运,如果有问题可以继续来EZ提问!

  • 非常感谢! 我想在问一下,这两个MOS是不是仅需要考虑最大耐受电压和功耗,其它性能上需不需要相互匹配,还有如果这个恒流源的建立时间需要提高的话(输出交流或者直流1A达到us级别)有什么好的方法。

Reply Children