Post Go back to editing

ADA4870的问题

你好,有以下几个问题麻烦解答,非常感谢!

1.我想用ADAD4870做一个恒流1A的压控恒流源,驱动10Ω的负载(这个负载是个假负载即一个电阻),在供电电压±15V的时候是否能实现(散热好的情况下)?详细设计参考的是www.analog.com/.../a-large-current-source-with-high-accuracy-and-fast-settling.html

2.但是这个设计有一点没有明白RO越大功耗越小,但是与图上的数值不符,除了温升还有什么设计时候需要建议的重点吗?

3.ADAD4870显示不推荐新设计使用,是否意味着后续会停产呢,如果是的话有替代型号吗?

Parents
  • 1. 原理上是可以的。你的恒流源的建立时间需要多快(上升时间或者带宽),还有其他的精度要求么?

    2. 因为Ro会吃掉一部分本应加载在放大器上的一些压降;

    3. 我们今年底会推出新封装的ADA4870,原封装的芯片由于供应商问题而停产。如果你希望找到替代型号,可以选择LT1210!

  • 1.建立时间在ms就行,电流的精度要求比较高要输出非常精准的1A,精度0.1%。

    2.我的RO选择在5Ω的高精度电阻,最大功率8W,如果说经过1A的电流就是5W理论上,这样说的话RO越大,RO的功耗也越高;但是ADA4870的功耗怎么计算请指教一下谢谢!

  • 按照下面这个电路设计,你会获得一个高精密电流源,你参考的方案可以获得比较高的速度,但精度未必满足需求。

    附件是仿真电路,你需要下载最新的LTspice软件,才能获得正确的仿真结果。

    CCS-1A_LT1210_Tran-Sim.asc

  • 我做了一下仿真,无论是您提的方案还是我参考的方案在负载在超过20欧姆的时候电流都会明显的下降(如附图),我想在输入5V的时候输出一个精准的1A,尽量大负载能力,电流不随负载的变化而变化,还有什么建议方案嘛,谢谢!

  • 设定输出为1A,而负载20R,这样你的负载电压就为20V,你看你的供电电源轨才+15V。所以输出肯定会被供电钳位,现象就是输出电压衰减。如果要解决这个问题,你需要把你的供电轨改为+25V,如果你的负压不需要输出-1A而且还外接20R,可以将负压的供电轨调低,比如-5V或者-10V。

    另外我给你的仿真电路你为什么把前级的分压电阻给删除了呢?前级的分压电阻会使得输入2.5V电压分压到0.5V,这样控制电流采样电阻上0.5R上的压降也为0.5V,所以才会输出1A。如果你的输入为5V,就需要衰减10倍,使得误差放大器同相端的电压为0.5V。

    输入满幅值为5V,输出电流为1.019A,供电电压改为+25V,由于LT1210的spice模型需要对称供电才能收敛,所以仿真电路中的负压我用了-25V,实际电路的供电需要改为-5V。如果你希望输出电流非常精准,你需要用16bit的DAC来控制输入。我给你的这个控制环路,不需要修改其他,直接用即可!

    3482.CCS-1A_LT1210_Tran-Sim.asc

  • 非常感谢!

    去除分压电阻是因为我使用了16位的DAC做了0-5V的模拟电压的输入,想直接通过DAC的0-5V输入电压直接精准控制电流输出(如果在加分压电阻即使电阻的精度和温漂很低,怕精度上没有直接控制来的更精准),所以我仿真时候将输入修改成了5V,RS为5Ω,还有这个做分压最大的用处是不是使得RS功耗不会这么大而且比较容易购买到精度温漂较好的电流采样电阻??

    按照您的建议,如果负压也需要输出-1A而且还外接20R(也就是能满足输出交直流1A)就得需要至少+20多,-20V多的供电轨,还能有能满足这样的芯片吗,谢谢!

  • 把PA换成下图这个方案,4702可以换成LTC6090或者ADA4700,供电电源需要增加到+/-25V以上, MOS选择IRF540和IRF9540即可。

  • 利用高电压的反馈运算放大器实现大负载的恒流驱动吗?但是我这样仿真下来不太对劲,是哪里错了吗,不太了解烦请指教。

  • 我有两个问题想请教下您呢:

    1、这里的环路里面用到积分电路(好像叫伺服环路把),为啥用到它啊,是把它当作低通滤波器吗。您要是有相关资料,方便的话贴一下呢,因为一直一直都没搞明白它。

    2、这个电路可以直接用于激光器的恒流控制吗?我们不需要频率很高,但是需要激光器光功率波动非常小才行,也就是电流波动要非常小。

    谢谢您!

  • 1. 这个积分器决定了控制环路的主极点,在环路控制中叫误差放大器,就是把反馈回来的值与输入值做减法,把误差信号做放大,绝不是滤波器,参考资料就是教科书中的控制原理与电路原理。

    2. 这个电路用于激光器的恒流控制非常合适,它的输出会非常稳定。我用这个电路模型给很多激光驱动的客户设计过电路。

  • 你的仿真的瞬态时间太短!如果只需要输出+/-20V 1A,需要把电路稍微调整一下,参考如下电路:

    CCS-1A_PA2_Tran-Sim.asc

  • 请问下R3/R4和R8/R9的作用是什么?ADHV4702-1可以达到±110V的供电,如果想要驱动更大的负载40-50Ω是不是增加U2的电源电压即可,但是仿真下来好像不太对劲有很大的纹波,是什么原因请指教!

Reply Children
  • R3和R4是闭环功放的闭环增益电阻,R8和和R9是用于限流的;

    你把供电电源改成+/-50V,这个电路就需要重新设计了,你的差动放大器需要用LT6375A或者AD8479,以此实现更高的共模输入,而LT5400+ADA4510只能实现+/-25V的共模输入。同时由于供电电源提高,ADA4510的输出最高仅为15V,所以要想让ADHV4702输出50V以上甚至100V,你需要调整ADHV4702的增益,在这个电路中你用了50V供电,所以需要把R3调到100k。

    这个电路需要改成如下的电路(我采用了AD8479的模型,LT6375A没有收敛):

    仿真文件如下:

    CCS-1A_PA2_-High-Comm_Tran-Sim.asc

  • 非常感谢,如果是±100V供电那么R3需要改成200K对么?除了分压电阻和RS需要非常精准极小温漂的电阻,还有什么需要特别注意的地方么, 基于这个框架我进行0.1%精度的电流源验证设计。

  • 1. 是的,你需要考虑你的增益,在输入为10V的时候是否能满足+/-100V 的输出;

    2. 你需要用阶跃响应考察这个电路的稳定性,影响环路稳定性的主要是C1,C5和C6,尤其是在驱动容性负载的时候,优先调试这三个位置的电容,其次是R6和R7,如果出现高频震荡的情况,可能需要将这两个电阻的阻值调大;

    3. 如果在直流情况下另外你的MOS需要选择合适,如果输出为+/-100V,那么MOS尽量选择+/-200V的,我觉得1A输出,IRF640N和IRF9640N应该是够用的,当然你需要考虑在MOS上的最恶劣功耗从而增加合适的散热器。

    4. 你的Rs需要高精密电阻,可以选择ISA的SMT-0R5这个型号,你要保证实载功率是电阻额定功率的1/10,最高不要超过1/5,这样电流采样电阻本身才不会发热,从而引起温漂的变化。同时需要注意用开尔文连接进行采样,以保证精确的采样。参考下图的Layout。附件是这个电流采样电阻的datasheet!PDF

    5. 如果ADA4510你买不到,可以换成ADA4522.第一级积分器的输入失调电压必须要超低。

    最后祝你好运,如果有问题可以继续来EZ提问!

  • 非常感谢! 我想在问一下,这两个MOS是不是仅需要考虑最大耐受电压和功耗,其它性能上需不需要相互匹配,还有如果这个恒流源的建立时间需要提高的话(输出交流或者直流1A达到us级别)有什么好的方法。

  • 1. 这个控制环路的速度很慢,基本不需要考虑其他的动态参数。

    2. 首先需要提高功放的带宽,然后再提高环路的带宽。

  • 这个模型,我用两个电源分别给ADHV4702-1和两个MOS供电有没有问题(都保持足够的输出电流和±110V供电),仿真下来和使用同一个电源供电是一样的,想在确认一下,谢谢!

  • 实际的情况可能会有差异,建议最好选择双电源,因为输出会有最大2V的headroom。

    所以如果你希望单电源供电,同时输出可以到0V,这很难,最好用双点电源供电。

  • 嗯嗯  是双电源但是是两个不同的双电源,非一个双电源同时给ADHV4702-1和MOS供电。如图

  • 按照您的说法,AD8479带宽只有135k很低应该是整个环路控制比较慢的主要原因吧,能否在推荐一款更高速的高共模电压差分运放以提高整体的环路带宽。(我查看了LT6375和LT1997-3能提供更高的带宽但是自己仿真下来有报错不知道什么问题。)十分感谢!