Post Go back to editing

ADA4097运放搭建恒功率电路,出现震荡!

您好,我的问题是这样的:

图1这是我的电路。他的功能是简单的激光器恒功率控制。激光器和光电二极管之间的反馈,用了一个压控电流源来代替。上面电路,时域仿真结果会出现震荡。参见图2。

通过图3 图5,两种补偿方式后,从时域可以看到,电路不再震荡了(参见图4 图6);我的实际电路测试结果跟仿真一样

它如何进行开环仿真呢?我想查看下Aol和1/β的曲线,找到震荡的原因,以及为何这样补偿是管用的。

我按照图7那样进行开环仿真,结果是不对的呢。Aol*β环路增益曲线是错误的呢,参见图8。

谢谢您!!!Blush

图1 恒功率电路

图2 图1电路时域仿真,电流波形出现震荡

图3 补偿方式1 

图4 图3电路的时域仿真结果,不再震荡

图5 补偿方式2 

图6 图5电路的时域仿真结果,不再震荡

图7 开环仿真

图8 Vout 即Aol*β曲线?但是找不到0dB啊!

Parents Reply
  • 还想再请教您下,最近重新改板,重新看了一下这个电路,有点疑惑。

    1、您是在输入端断开环路,开环分析的。然后特别加上了运放的差模和共模电容,因为这种方法会忽略输入电容,但是负载电容的影响在图中是可以看到的,对吧。

    2、奇怪的是,我在输出端断开环路,仿真得到的结果跟您基本上是一样的,按照上图的说法,我这里其实是忽略掉了负载电容的影响。可是为啥这也是对的呢?

    这个电路之所以会出现稳定性问题,主要就是由于负载电容(三极管)把。感觉很奇怪。

    3、我用一个简单电路对比了一下,说明我最前面贴的资料是没问题的。

    ——这样仿真没有考虑CL的影响

    ——这个仿真结果是对的,考虑了CL的影响,结果是对的。

    4、最近我参考TIM Green稳定性文中的一个电路,搭建了个调压电路,他这里也是用的在输出端断开环路的方法去分析的稳定性。但这样应该也同样没有考虑CL的影响把?那这样的结果是正确的吗?

    非常感谢!

Children