您好,我的问题是这样的:
图1这是我的电路。他的功能是简单的激光器恒功率控制。激光器和光电二极管之间的反馈,用了一个压控电流源来代替。上面电路,时域仿真结果会出现震荡。参见图2。
通过图3 图5,两种补偿方式后,从时域可以看到,电路不再震荡了(参见图4 图6);我的实际电路测试结果跟仿真一样。
它如何进行开环仿真呢?我想查看下Aol和1/β的曲线,找到震荡的原因,以及为何这样补偿是管用的。
我按照图7那样进行开环仿真,结果是不对的呢。Aol*β环路增益曲线是错误的呢,参见图8。
谢谢您!!!

图1 恒功率电路

图2 图1电路时域仿真,电流波形出现震荡

图3 补偿方式1

图4 图3电路的时域仿真结果,不再震荡

图5 补偿方式2

图6 图5电路的时域仿真结果,不再震荡

图7 开环仿真

图8 Vout 即Aol*β曲线?但是找不到0dB啊!