Post Go back to editing

ADHV4702增大输出电流,烧芯片问题

Thread Summary

用户尝试通过使用VP2540和VN2540 MOSFET来增加ADHV4702的输出电流至100mA,但在实验中ADHV4702在输出电流超过50mA时会过热并损坏。最终解决方案建议将R6电阻值减小至10kΩ以减少功耗,并确保MOSFET的栅极驱动和过流保护。此外,建议移除原电路中的Q1和Q2保护电路,以避免仿真中的奇变问题。
AI Generated Content

想把ADHV4702的输出电流增大到100mA, 采用VP2540和VN2540两个MOS管,按照datasheet上的图设计电路。仿真看步到问题。但是,在实验中,ADHV4702大概输出电流50mA超过1分钟就会烧芯片。已经烧了6pcs了,求帮忙

Parents Reply
  • ADHV4702自身承载的功率过高所致,MOSfet的栅极需要比输出高出4V以上的阈值电压才能工作,所以R6上的压降会在4V左右,甚至更高。这样你就知道了ADHV4702的输出电流,即 4V/R6, 如果这个电流过高,乘以电源电压与输出电压的压差,基本就知道加载在放大器上的功耗了。

    高压的供电的放大器都会比较热,这个是不可避免的,静态功耗的电流乘以供电电压就是这个放大器的静态功耗。肯定比一般的放大器要高。

    最好要加散热器。ADHV4702肚子下面的PAD主要就是用于散热的,应该尽可能的连接更大的铜皮用于散热。

    如果是1kHz,你可以将C1改为100pF~470pF之间就可以满足你需要的带宽,需要注意的是C1的耐亚最好是实际承载电压的2倍。比如你目前的输出是+/-100V, 这个电容的耐压最好选择200V。

Children