如下图所示,选定好电阻电容后,截止频率为0.1Hz,当输入短路时,输出不是0V,用万用表测量发现输出在几十毫伏跳动,这是为什么?
如下图所示,选定好电阻电容后,截止频率为0.1Hz,当输入短路时,输出不是0V,用万用表测量发现输出在几十毫伏跳动,这是为什么?
已经在你的另一个帖子中回答过了,不要再重复提问。
但是我已经更换了您说的ADA4610-2,原理图也没变,但是输出的是一个接近负电源的电压(大概差1V)
这个是通过我们的在线的filter设计工具实现的,你可以试一试,另外 你的实际电路是如何的? 输入信号是接地么,输出有加负载或者什么电路么?还有你是怎么测试的?
工程师您好!
1.C5A,C6A的容值可以减小到100nF吗(其实我也想用容值大的电容,但容值大且精度高的电容很难买,价格都在几十人民币一个)?C5A,C6A的容值减小到100nF的时候,保持截止频率不变的情况下,R1A,R2A的阻值是多大?
2.实际电路是这样的
输入接地,输出没有负载,没有电路,测试的时候使用可编程数字电源加LDO供电,用万用表测量OUA的电压。
你用示波器测试一下输出,看是不是出现了振荡?
没有震荡 请问我这参数有问题不?
第二引脚和第一引脚相连,上面电路图搞错了
仿真的结果显示,输出的失调电压不足1mV.
我觉得你需要仔细考察一下你的电路的原理图和PCB设计,以及你的电源电路。
另外你的同一封装下的另一路放大器,不要让引脚浮空,以免输出电流会影响到你的测试电路,需要做如下调整:
还有你需要判断是不是买的假货,如果是淘宝买的物料,需要谨慎,需要从正规渠道购买,确保是正品。