Post Go back to editing

LTC6268电压跟随器问题

在开发PH电路时采用 CN0326方案,最后和 当地的代理商 一直依据这个方案进行打样,历经好几次,始终无法解决 前级buffer  LTC 6828缓冲 问题,最终使用算法处理,但是这样,始终解决不了最终问题,现在又做了一批板卡,也同样出现 问题如下,请教ADI 指导下,哪里出问题,怎么排查,谢谢

先后断开,R12和 输入的1M电阻R7 问题一样出现;
 
我给电极输入端子 100mv, 结果输出 为145mv,有的是170mv多--------我是用表测 电极的负端也就是1.25 V 和 运放输出端 之间的电压,也就是去掉了 1.25;
 
今天尝试了如下验证:
 
1. 使用外接信号检定仪 输出给BNC1脚0V,也就是PH 的BNC 的1,2脚同时为1.25V,使用万用表测试 BNC脚外壳(2脚) 与LTC6268输出脚之间的电压 是32mv,并且依次对BNC1脚增加10mV,buffer的输出脚与BNC2脚之间也是同样增加10mv + 32mv,意思有32mv的误差噪声;
2.不用外接信号,直接将BNC的1脚 也就是buffer的输入 接地,buffer的输出为18mv;