Post Go back to editing

关于AD210这款隔离放大器,其输入端的管教保护怎么做

AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?

外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢? 

Parents Reply Children
  • 这位工程师,请问您是ADI的技术人员吗?如果不是,谢谢您热情的回复

    如果是ADI的技术人员,那么你的回答我没理解。这个“没有”还加一个“!”是什么意思?难道你不应该有吗?

    用户在产品上遇到了问题,你们是这么对待的?这是ADI设置的针对用户的公开论坛吧,遇到问题是不让提还是怎么回事?

  • 你的解读 是不是有些过了?

    ADI的工程师就一定有所有权限了解芯片内部的资料么?这个我确实没有,而且也没有权限要到。

    在论坛里没有限制你提问的权力,任何问题你想问就问,我们能回则尽回!

Before You Switch


Switching languages will make ADI Explorer unavailable. Resume your session by switching back to English and reopening ADI Explorer.