AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
AD210芯片的16、17、19 这3个PIN,内部有二极管的钳位保护吗? 即:对正15V电源的二极管,对-15V电源的二极管;是否存在?
外部电路应该怎么对管脚进一步保护呢?
是有保护二极管的!如果你觉得不够,可以在同相和反相输入端之间再加两个二极管:

您好!您这个二极管是芯片内部的还是外部的? 这个二极管如果这样放不就把差模输入限制在了0.7V吗?
我还想知道是不是管脚对正负电源分别有钳位二极管,类似于下图中D1和D2
在外部加这个二极管没有问题!
请帮忙再看一下实际应用电路图。信号输入端AC_IN+和AC_IN-端,有效值4V的交流信号输入
做浪涌冲击试验,可以到4000V。实际使用过程中,AD210前级损坏,测量表现为前级电源输出不正常,后级电源正常但无输出。断电状态下前级正负电源间电阻为30欧姆左右。

你需要测量一下你的运放输入端是否损毁,如果没有损毁说明保护是有效的,目前测到的是电源损毁掉了,可能需要在电源上加保护。
进一步拆解发现 前级放大器电路工作正常,MOD电路对T1驱动的放大器OUT管脚,对正负电源短路。拆除该放大器后,电源及输入放大器工作正常。
那你的分析结果是如何呢?我都不知道你拆除的放大器是哪个放大器!
对变压器T1驱动的放大器ADTL082A,该放大器的1脚。你有没有AD210内部的电路板图?
对变压器T1驱动的放大器ADTL082A,该放大器的1脚。你有没有AD210内部的电路板图?
没有!
这位工程师,请问您是ADI的技术人员吗?如果不是,谢谢您热情的回复
如果是ADI的技术人员,那么你的回答我没理解。这个“没有”还加一个“!”是什么意思?难道你不应该有吗?
用户在产品上遇到了问题,你们是这么对待的?这是ADI设置的针对用户的公开论坛吧,遇到问题是不让提还是怎么回事?
你的解读 是不是有些过了?
ADI的工程师就一定有所有权限了解芯片内部的资料么?这个我确实没有,而且也没有权限要到。
在论坛里没有限制你提问的权力,任何问题你想问就问,我们能回则尽回!