之前发了一个相同的帖子,不知道怎么被删除了。再重新发一次。
调试电路如下:AD8370单端转差分,GainCode设置为15倍,Vo为差分信号的N端。后级接了另外一个全差分运放。

我将后端的两个470R去掉时,单独测试AD8370,Vi=100mV,Vo=1.5V。A=1500*2/100=30倍(其中AD8370芯片内部有一级固定放大,放大倍数约2倍)。放大倍数正常。
后来将两个470R电阻接上去,其余测试参数都不变,此时发现Vo只有560mV了。
我的疑问是:AD8370的最后一级与后端阻抗有关,但是在我的电路中,输出阻抗为2*470R=940R,按照手册给的公式最后一级放大倍数为1.8倍。也就是理论计算,Vo=100*15*1.78/2=1.3V左右(除以2的原因是Vo测试的是差分输出的其中一端)。但是实际上相差很大,衰减了很多。不知道我的计算方法有没有问题,还是我的阻抗没有匹配好?麻烦专家们看看有什么问题?谢谢
AD8370内部最后一级运放有固定的放大倍数,放大倍数与负载有关。