您好!
我使用ADL5303做光电二极管放大电路,因为响应速度的原因使用RC滤波电路会导致信号上升沿和下降沿时间变长,所以C118和C122都不能焊接,在低输入光时Vlog端有出现520KHZ、1MHZ、1.5MHZ的抖动,使用多种方法仍然无法消除,想寻求解决抖动的方法,谢谢!

你PD的参数是如何的?有Datasheet么?
低抖动是什么意思?是纹波还是噪声?你需要把图show出来,同时输入光多低的时候,也就是PD电流多小的时候会出现这个问题?
你同时还要测试一下电源和VPDB输出的电源引脚上的波形,看是否存在有该故障的频率信号。

您好!
这是我在输入光为-27dBm时,此时输入电流理论值应该为1.9uA左右,我在电源端和VPDB上均为监测到该波形频率一致的文波
看来是电源干扰引起的,用线性电源供电,看是否能把这个纹波消掉!
如果确定是这个干扰源,建议调整供电电路,在开关电源后一定加一级高PSRR的LDO,给模拟电路供电的电源一定要尽可能的降低纹波,LDO推荐使用LT3042/5。它具备极高的电源抑制比,可以将前一级的开关电源的噪声滤掉!
您好!