Post Go back to editing

ADA4530 使用异丙醇进行超声波清洁的问题。

专家您好!

我的设计中使用了 ADA4530 这款芯片,用于科学研究,目前已经进行到了验证阶段。

其用户指南(UG865)中提到要使用高纯度的异丙醇溶剂在超声波水浴机中清洁。

我准备购买一款市面上常见的普通超声波水浴机,和易立高的99.7%的IPA溶剂。

但是水浴机会产热,IPA 又具有挥发性和易燃性。

请问如果进行UG865中的清洁步骤,是否对实验室条件、仪器设备、安全操作方法有要求?请指示!

谢谢!

  • 好的PCBA工厂(比如伟创力)应该会有一套洗板的流程,我觉得可以拿UG865的工艺要求跟PCBA工厂讨论一下,以实现一个可以实施的工艺流程。

    我这边确实很难给出合适的工艺建议。

    如果是实验室洗板,我觉得可以手工洗板试一试。