AD8691使用3.3V供电,同向输入端偏置电压为1.65V,反相输入端为振幅0.1V,直流偏置0.1V,25k的正弦波
放大倍数2倍,但是输出不对,AD8691是轨到轨运放为什么不能输出放大2倍的波形呢
输入端的波形
C1右端的波形
AD8691使用3.3V供电,同向输入端偏置电压为1.65V,反相输入端为振幅0.1V,直流偏置0.1V,25k的正弦波
放大倍数2倍,但是输出不对,AD8691是轨到轨运放为什么不能输出放大2倍的波形呢
输入端的波形
C1右端的波形
因为你的同相端的偏置电压1.65V也乘以了3倍增益,这样导致你的直流输出直接达到正电源轨。运放处于饱和状态。
解决办法是在你的输入信号上也加入一个同样的偏置电压,这样就可以将输入的偏置电压抵消掉。如下图所示:
仿真结果如下:
1. 如果是500kHz,8倍增益(反相放大器为8倍,则同相放大为9倍),那么需要的GBP至少为 500kHz*9=4.5MHz, AD8691的GBP=10MHz,满足需求;
2. 另外计算slewrate,如果带宽500kHz,SR= 0.35/500kHz=0.7V/us, AD8691的SR为5V/us,也满足;
3. 同时反相器的反馈系数的主极点决定带宽,1/(2pi*Rf*Cf) > 500kHz…
因为你的同相端的偏置电压1.65V也乘以了3倍增益,这样导致你的直流输出直接达到正电源轨。运放处于饱和状态。
解决办法是在你的输入信号上也加入一个同样的偏置电压,这样就可以将输入的偏置电压抵消掉。如下图所示:
仿真结果如下:
谢谢您的回复。
再请教下,交流信号下是不是反相放大电路里反相端都要加一个和同向输入端一样的偏置呢?
R1两端并联一个10p左右的电容时,为什么放大倍数会下降呢?
1. 是否加偏置完全取决于你的供电条件,因为你要让你的输入共模在供电轨范围内;
2. 在R1上并联10pF,使得闭环的带宽下降了,所以会衰减,你可以把你的输入信号的频率降低到1k,这样就不会发现衰减。
所以增益不仅仅要考虑闭环的比例,还要考虑带宽,你需要在多大的带宽下,增益为多少。
带宽是500kHz,增益希望在8倍左右
1. 如果是500kHz,8倍增益(反相放大器为8倍,则同相放大为9倍),那么需要的GBP至少为 500kHz*9=4.5MHz, AD8691的GBP=10MHz,满足需求;
2. 另外计算slewrate,如果带宽500kHz,SR= 0.35/500kHz=0.7V/us, AD8691的SR为5V/us,也满足;
3. 同时反相器的反馈系数的主极点决定带宽,1/(2pi*Rf*Cf) > 500kHz;
据此设计电路如下:
仿真结果如下:
附件为仿真文件。