Post Go back to editing

多级运放放大电路有什么技巧?

设计目标 高速小信号放大,放大30-50倍,低噪声 信号幅度5-8mV 带宽100M,电压±2.5V,我想问,我选用LT6268、6269  两级放大,前后级放大倍数有什么讲究?使用同样的可不可以,谢谢!

Parents
  • 输入端的失调电压和噪声,都会随着增益倍数而放大,所以需要重点关注运放输入端的误差,同时降低比例电阻的阻值,在反馈电阻下面铺地,以降低寄生电容。

    另外就是你需要关注输入信号的源阻抗,源阻抗决定了你可以选择同相放大或者反相放大器,如果是反相放大器,可以通过在外部接入超低失调电压的运放做积分器来屏蔽掉LTC6269的失调电压。

  • 谢谢! 首先我是同相输入,前端是光电倍增管 输出 电压信号。

    请问降低比例电阻时,是选择100以内的 还是100-1以内的电阻呢?

    第二个问题:假设选择6268两级放大 放大倍数 是10*4倍放大 还是4*10倍放大好呢,我LTSpice仿真出来感觉没啥区别;

  • TIA电路要尽可能的将增益的压力放在第一级TIA电路上,因为第一级相对失调电压的增益接近为1,第二级可以选择噪声低的电压特性好的运放,比如LTC6228,AD8099等。

    你的仿真需要配合你的APD管,你先把你的APD管进行建模,然后再配合运放进行仿真,才能看到你的Nosie Gain在全频带下到底有多大。同相端的噪声会乘以Noise Gain才会最终影响到输出端。

Reply
  • TIA电路要尽可能的将增益的压力放在第一级TIA电路上,因为第一级相对失调电压的增益接近为1,第二级可以选择噪声低的电压特性好的运放,比如LTC6228,AD8099等。

    你的仿真需要配合你的APD管,你先把你的APD管进行建模,然后再配合运放进行仿真,才能看到你的Nosie Gain在全频带下到底有多大。同相端的噪声会乘以Noise Gain才会最终影响到输出端。

Children
No Data