其他引脚电路搭建都和手册一样,输入输出引脚都串联一个50欧姆电阻以及10nF电容。电压峰峰值增益范围测得为-17.5dB——21dB,想问问增益范围是不是与输入输出阻抗有关,如何调节输入输出阻抗来改变增益的范围?
你的这个问题太模糊了,我无法回答,因为我并不了解你的实际电路和测试条件,以及最终的测试结果。
提问的人总有一个默认的假设就是,回答问题的人是熟悉他的电路的,所以提问的人对问题的描述总会很模糊,
但事实真是如此么?你换到我的位置,看到这个问题的描述,如何回答呢?也是一头雾水吧!
增益控制可能跟输入阻抗和输出阻抗的关系不大。
1)你的输入是 两个50R电阻做了分压,这个地方就衰减了一半,输出有一个R12和R13又分压了一半;
2)可以把这个Vout视为电压源输出,这样R14的50R并不是输出阻抗,它相当于Vout源的负载,需要将50R串联(用戴维南定理),这样才能算是输出电阻为50R。