Post Go back to editing

使用美信放大APD信号的问题。

如上图所述,我用MAX3658处理APD信号,一个脉冲激光作为光源,当我测量OUT+与GND之间的信号时,出现如下情况:

蓝色波形为激光器驱动信号,黄色波形为OUT+与GND的信号,本来输出信号应该是上升的,在这里为什么会有下降?

  • 高速TIA电路的设计需要将输入的等效电容降低才可以,因为高Cin会导致在高频位置极高的Noise Gain,如果运放的GBP不够,则会导致振荡。

    1. 你需要想办法降低结电容,首先你的APD需要偏压才可以降低结电容,APD管的datasheet会有说明图;

    2. 去掉 BAV99,BAV99的结电容会导致输入端的电容增加;