Post Go back to editing

使用ADA4523-1放大光电二极管信号时的不正常现象

如上图所示,我使用该电路处理光电二极管信号,第一级为TIA,第二级为单位增益二阶低通滤波器,当正常工作时,Vout1和Vout2会有一个几十毫伏的电压差,并且随输入的信号而改变。

并且,我的实际电路板有如上图所示的两路光电二极管信号处理电路,当其中一路有信号输入时,另一路输出伴随着一定的小幅值变化。

Parents
  • 你需要用示波器测试一下,你的最终输出是否出现振荡。

    两路的干扰你首先需要确定的是光信号的干扰,而不电信号!

    另外把你的 需求说明确,我觉得你的TIA设计可能存在问题,我会帮你重新设计:

    1. 输入电流范围,最大值和最小值;

    2. 传感器型号,我需要看到它的datasheet;

    3. 输出信号的带宽,或者阶跃响应的上升时间;

  • 你好,

    1.我的输入电流范围在0.1~10uA之间;

    2.传感器型号为SPOT-4DMI:

    3.输出的为低频信号,100HZ以内,从我的二级滤波器的截止频率可以看出;

    4.我使用的采集卡为NI-USB6211,电源为线性稳压电源,

    有没有可能是由于采集卡的原因,造成最后一级RC电路(因为单位增益的二级低通滤波器有高频馈通)的问题

  • 应该是你的采集卡的问题,数据采集卡和万用表的内阻一般都为10MR,10k与10M电阻串联,会产生一个分压!

    我算了一下你的电路,如果带宽只有100Hz,你的反馈电容可以从1nF改为10nF到100nF之间以降低噪声。

Reply Children
No Data