Post Go back to editing

AD8226采集表面肌电信号,无法放大!!!!!

我使用AD8226采集表面肌电信号,使用两节18650电池,+-4V供电,ref接地,只能使用50倍放大信号,能观察到肌肉收缩时信号的波动,使用100倍以上放大信号,无波形!!!!救救我,小白搞毕业设计,现在只剩下放大没弄好!!!! 我使用这个电路,快崩溃了,搞了好久!!!!

Parents
  • 在毕业前,你得先学会如何描述故障问题!

    1)你的输入信号是什么样的?范围是多少,输入信号的参考点是地电平还是浮地,输入信号的阻抗如何?

    2)x50条件下输出波形如何,x100没有波形输出,是你的示波器无显示,还是显示为一个直流信号,你需要把出故障的现象和故障出现的条件描述清楚;

    3)你的实际电路如是如何的,整个信号链有没有描述清楚?仅靠一个datasheet的截图就能把你的电路描述清楚?天真了吧!

  • hello,谢谢你的指点,当时心里有点难过,第一次搭这种电路,以前都是用模块多点,遇到问题有点束手无策,导师并没有给到建议。在+-4V供电情况下对0~5mV的交流信号放大200倍,测试过程中遇到一两次能够完整的数据输出,被误导了。正如你所说的,在不同低倍数下测试,最后发现供电不够。最后再次感谢你!

Reply
  • hello,谢谢你的指点,当时心里有点难过,第一次搭这种电路,以前都是用模块多点,遇到问题有点束手无策,导师并没有给到建议。在+-4V供电情况下对0~5mV的交流信号放大200倍,测试过程中遇到一两次能够完整的数据输出,被误导了。正如你所说的,在不同低倍数下测试,最后发现供电不够。最后再次感谢你!

Children
No Data