Post Go back to editing

AD5522 clamp DAC

Hi Team 麻烦咨询一下,AD5522评估板在使用过程中,

FV模式,2mA电流档位,clamp current,发现钳位DAC(CLH)的设定值,与预期值有较大偏差,

是否使用前需要手动校准,另外SPEC中的描述不太清晰,

  • 你好,

    电流CLAMP的指标如数据手册中所述,

    电流CLAMP的精度通常具有较大的容差范围。当使用外部SHUNT电阻时,一般需要校准,以提供比较精确的CLAMP触发电流值。电流CLAMP通常是正负边对称设定的,文字描述中的+/-250mV的范围,以2mA档为例,(+250mV-(-250mV))/500ohm/MI_Gain就等于手册表格中的CLAMP电流范围是设定挡位电流满量程的5%或是10%(取决于MI_Gain=10 或 5)。