Post Go back to editing

AD8266采用正负5V供电,无法正常工作。

您好:

问题详细请看截图。

1.电路目的:用AD8622做交直电压混合信号的调理电路,最终调理成范围在正负5V以内的电压信号。

混合信号是100V AC + 30V DC的交直流混合电压信号。AC频率50-100Hz,直流成分的范围在正负30V内,但是在仿真时,我就假定直流电压是30V。

2.电路描述:正负5V供电,一共四级运放电路,第一级是差分输入,20K/20M的分压比,进入第一级运放的信号范围[-0.171,+0.171]V,因为本级增益为1,所以输出也是相等。

第二级做一个反向比例10倍放大,第三级做反向比例2.7倍放大,第四级电压跟随用作隔离。但是第一级输入输出正常,此后第二三四级就都不正常了。

可当我把所有AD8622的供电改成正负15V时,电路的波形就全都正常了,这是为什么?我采用正负5V供电时,输出信号也没有超过电源电压的范围,AD8622还是轨对轨运放,怎么就无法放大呢?困惑不已!到底是什么原因导致的,是多级运放级联前后级阻抗有关系?还是与信号频率、增益的大小有关系?

我的电源只能提供正负5V,没有办法提供正负15V电源。

3.电路、波形、电路描述的截图:

图1

*********************************************************************************************************************

图1的波形

**************************************************************************************************

图2

**************************************************************************************************

图2的波形

***********************************************************************************

图3

**************************************************************************************************

图3的波形

**************************************************************************************************

图4

**************************************************************************************************

图4的波形

**************************************************************************************************

图5

**************************************************************************************************

图5的波形

**************************************************************************************************

图6---AD8622都接入正负15V供电,此时就工作正常了,好奇怪!

**************************************************************************************************

图6的波形

**************************************************************************************************

有会不会是与AD8622数据手册第15页有关系,我也搞不清楚,怎么也找不出错误。

**************************************************************************************************

完毕