原理图如左图所示,需要实现一个小电流输入端的电压跟随器
Rload在100kΩ左右,电流在100nA~10uA的范围;电路目的为在已知输入电流的情况下,测试负载的阻抗。
第一次使用AD8606构建,结果如下,使用吉时利DAQ6510测试
图中红色线条为理想情况,黑色线条为AD8606构成的跟随器测试情况。
曲线不合推测为AD8606最低电压输出相对较高所致,如下:
最低输出电压为40mV,与曲线最低电压基本一致。
现在尝试用LTC6268来构建,但是并未在数据手册上找到相应的最低输出电压的参数。请问在5V单电源供电下电路能否满足上述需求?
另外还有什么能满足上述需求的放大器推荐么?能使用单电源供电的运放优先。
描述改动
[编辑人: Sirius_P 编辑时间: 24 Feb 2022 3:54 AM (GMT -5)]