Post Go back to editing

使用LTC6268构建电压跟随器

 原理图如左图所示,需要实现一个小电流输入端的电压跟随器

Rload在100kΩ左右,电流在100nA~10uA的范围;电路目的为在已知输入电流的情况下,测试负载的阻抗。

第一次使用AD8606构建,结果如下,使用吉时利DAQ6510测试

 图中红色线条为理想情况,黑色线条为AD8606构成的跟随器测试情况。

曲线不合推测为AD8606最低电压输出相对较高所致,如下:

 最低输出电压为40mV,与曲线最低电压基本一致。

现在尝试用LTC6268来构建,但是并未在数据手册上找到相应的最低输出电压的参数。请问在5V单电源供电下电路能否满足上述需求?

另外还有什么能满足上述需求的放大器推荐么?能使用单电源供电的运放优先。



描述改动
[编辑人: Sirius_P 编辑时间: 24 Feb 2022 3:54 AM (GMT -5)]
Parents
  • 1. 原理图是否存在问题,如果你的运放IN- 也接GND的话,那么你的输出应该一直是GND,我改成了下面的图,你看一下是不是正确?

    2. 测试负载阻抗,是测试R1的阻抗,还是运放的输出阻抗?那么你的测试负载阻抗的方法是什么呢,是测试电压和电流,然后再相除么?如此,你的恒定电流是怎么生成的呢?你是如何测试你的电流的呢?你的电流确定是保证线性变化的么?

  • 啊,真的十分抱歉,我上传的原理图有误,pcb的原理图是按照您给出的那样的,测试阻抗是测试的R1的阻抗,测试阻抗的方法是通过一个电流源产生一个流过R1的恒定电流,测试负载阻抗的方法就像您说的那样是测试电压和电流,然后再相除。恒定电流是直接通过仪表产生,观察仪表的电流示数读取

  • 你把AD8605的供电稍微改一下,改成+4V和-1V,这样应该就能解决。

  • AD8605的数据手册中好像写着只能使用单电源供电,其次我们这边优先考虑使用单电源方案,如果实在不行才考虑双电源,所以才来这边发帖问一下;其实主要就是想知道LTC6268在5V单电源供电下的低输出电压是多少(我在数据手册上好像没有找到相应的值),如果不能满足需求的话就只能使用LTC6268双电源供电来做设计了

  • 但凡单电源运放都可以做双电源使用,双电源是运放的默认选项。

    你的这个问题主要原因是起始状态下,电流过低,在R1上产生的压降过低,运放在输入共模电压靠近电源轨的附近存在非线性区,所以会导致输出的失调电压过高,参考下图:

    还有一种办法,你把输出电流抬高,比如从1uA起跳,再测试它的线性,也许可以;

    另外还可以考虑一种Zero-Drift型的运放,ADA4528,它的输入失调电压与输入共模电压的比非常平坦,如下图所示:

  • 感谢您在百忙之中回答我的问题!

Reply Children
No Data