Post Go back to editing

用AD8009放大500uv的方波,电压抬升

您好:

我希望放大一个500uv的1PPS方波,需要比较好的上升沿和下降沿性能,选用了AD8009,放大了300倍,测试后发现电压被抬高很多,是否是Vos引起的?

阅读相关帖子,我现在觉得我的设计有以下问题:

1.500uv作为小信号应该侧重考虑GBP

2.我关注输入和输出的上升沿偏差值的稳定性是否侧重考虑的Vos的温度漂移

3.放大倍数过高,降低了上升沿性能

想咨询一下:

是否应调整为两级放大,减少放大倍数

是否有能兼顾GBP和Vos的放大芯片或设计

电路设计时有没有能对上升沿速度和上升沿稳定性的优化建议

Parents Reply
  • 运放换成电压型反馈的AD8099,参考上图的电路,,你的应用需要用两级反相放大器来实现,用超低失调电压的LT1012做积分器可以消掉AD8099输入端的失调电压产生的误差。如此既可以实现高slewrate,同时失调电压产生的输出偏置也可以降到最低。

Children
  • 感谢您的回答!

    选择反向放大是可以减少干扰的引入么?

    选择电压反馈型是因为相较于电流型具有更高的精度么,我看AD8099压摆率比AD8009要低一些

  • 1. 反相放大器可以将运放的输入共模电压控制在零电平并保证稳定,而如果是同相放大器输入共模电压就是输入电压,这样会导致调电压的波动,从而无法用积分器抵消掉输入的失调误差;

    2. 电流型反馈运放很重要的一点是同相端与反相端的输入阻抗不一致,尤其是反相端是处于低阻抗的状态,这样会导致积分器无法有效使用,因此用AD8099效果会更好。

  • 您好!您的指导很有专业性!

         我想请教一下您,在我的电路中我用到了带通 ,用二阶巴特沃斯的低通与高通串联组成的,电路如下:

         

      带通模块之后接的是程控放大和ad,焊接好电路后去测试数据,发现1Hz以下的干扰很大,其他频率基本没噪声,后来我把R21前面部分断开,然后将带通的输入接到模拟地后,用万用表测发现Filter1的电位为十几mv,有时候是几mv,而且在抖动!

     请问我这是什么原因?

    1   .为了解决我的1Hz以下的噪声干扰,我也是需要将同相输入改为反相输入吗?

    2   .opa189是电压反馈型运放吗? 

      

  • OPA189是零漂运放,他的电流噪声很大因为放大器内部的前级有斩波开关,所以不能用于你这个电路,你需要看一下你的电路中输入阻抗极高,达到22.5M,放大器的偏流噪声乘以输入阻抗就会产生一个很高的噪声电压,所以这里需要用电流特性非常好的放大器,超低偏流和超低偏流噪声,可以用ADA4610-2,偏流典型值为5pA。

  • 感谢您的答复!我立马购买相关芯片进行替换!

    我还存在以下问题:

    为什么在C36前端接地,同时将同相输入改为反相输入的时候,Filter1的电压为15V

    您的回答帮助了我很多,非常感谢!期待您的再次回答!

  • 请问ADA4610-1可以吗,有没有更好的芯片?

  • 请问偏流噪声的指标在哪查看的?数据手册里边只有偏流

  • 不好意思,我又来打扰您了!

    这个ADA4610-2它里边集成有两个运放,能否把它当作两个独立又不互相影响运放用吗?

    如下图所示:1234引脚与C224,C225,R132,R133相连,构成一个二阶巴特沃斯高通滤波器;5678引脚与C222,C223,R130,R131相连,构成一个二阶巴特沃斯低通滤波器;再将1引脚与二阶巴特沃斯低通滤波器的输入相连(R131);这样构成一个0.1Hz~13kHz的带通滤波器。

    如果这样可以的话,在PCB布局布线的时候有什么需要特别特别注意的地方吗?

    感谢您的回答!本人万分感谢!

  • 它本来就是两个独立的运放,只不过是放在同一个封装里面。

    这个是超低频率,只要你在最后一级的输出端不要对地接一个电容就没有问题。