Post Go back to editing

用AD8009放大500uv的方波,电压抬升

您好:

我希望放大一个500uv的1PPS方波,需要比较好的上升沿和下降沿性能,选用了AD8009,放大了300倍,测试后发现电压被抬高很多,是否是Vos引起的?

阅读相关帖子,我现在觉得我的设计有以下问题:

1.500uv作为小信号应该侧重考虑GBP

2.我关注输入和输出的上升沿偏差值的稳定性是否侧重考虑的Vos的温度漂移

3.放大倍数过高,降低了上升沿性能

想咨询一下:

是否应调整为两级放大,减少放大倍数

是否有能兼顾GBP和Vos的放大芯片或设计

电路设计时有没有能对上升沿速度和上升沿稳定性的优化建议

  • 我猜测你用的是同相放大电路,大概率是失调电压乘以300倍增益导致输出有一个直流偏置。

    1pps是1秒钟一个pulse么?你需要上升沿和下降沿的时间是多少?你的供电电压是多少?你希望的输出电压幅度是多少?

  • 每秒一个脉冲。上升沿控制在10ns以内,比较关注输入和输出的跟随性,供电电压正负15V以内,输入电压幅值10mv,输出3V左右方波。现在用了2级运放放大,分别放大20倍。但是抖动没法得到较好的控制

  • 运放换成电压型反馈的AD8099,参考上图的电路,,你的应用需要用两级反相放大器来实现,用超低失调电压的LT1012做积分器可以消掉AD8099输入端的失调电压产生的误差。如此既可以实现高slewrate,同时失调电压产生的输出偏置也可以降到最低。

  • 感谢您的回答!

    选择反向放大是可以减少干扰的引入么?

    选择电压反馈型是因为相较于电流型具有更高的精度么,我看AD8099压摆率比AD8009要低一些

  • 1. 反相放大器可以将运放的输入共模电压控制在零电平并保证稳定,而如果是同相放大器输入共模电压就是输入电压,这样会导致调电压的波动,从而无法用积分器抵消掉输入的失调误差;

    2. 电流型反馈运放很重要的一点是同相端与反相端的输入阻抗不一致,尤其是反相端是处于低阻抗的状态,这样会导致积分器无法有效使用,因此用AD8099效果会更好。