Post Go back to editing

ACE 测试ADA4255评估板时的出现的2个问题

ACE 软件版本:1.24.3095.1398 , ADA4255插件版本:1.2021.272000

1.ACE ADA4255插件的问题:

在上图中5个红圈所示的开关,开关任何一个开关,其余开关也同时动作,就好象是同一个开关,不知道是为什么?

上图中将输入放大器的输入端短接,查看INPUT_MUX计存器SW_D12位也置1了,按说输出应该保持0才对,但是实际示波显示输入信号还是可以正常显示在输出端,不知道这是为什么?还需要做什么特别设置吗?

2.ADA4255评估板PWR和PWR2的供电都是3.3V,输入脉冲信号幅值小于10mV,输入增益设置为32时,输出波形正常,但是经常会出现“输出放大器错误”。更让人不理解的是:当差分输入短接时,输入增益设置为64或128高增益时,就会报“输出放大器错误”,如下图所示,有时按“Clear ALL Flags”可以清除,有时无法清除,只能降低输入增益才行。

文档中说出现这种错误是输入信号幅度过大,超出输出放大的工作范围引起的。但是在没有信号输入的高增益时为什么也会出现“输出放大器错误”?在出现错误时ADA4255输出的噪声信号基本正常,不知道这个错误对输出信号会有多大影响?

上图是ADA4255增益由小到大时,输入短接时输出的噪声电压波形。明显不会超出输出放大器的工作范围,但是仍然会报“输出放大器错误”。我想不明白是什么原因?