Post Go back to editing

使用ACE软件对ADA4255CP-EBZ 评估板测试时出现的两个问题

1.ADA4255评估插件使用的问题:

使用的ACE软件版本是1.24.3095.1398,ADA4255评估板插件版本是1.2021.27200

上图中5个红圈地中的开关,开关任何一个开关时,其余开关同时动作,无法正常设置开关的状态。

闭合上图中的输入短接开关后,提交应用后,输入放大器的输入被短接,此时输出应该没有信号。

读取ADA4255的INPUT_MUX计存器的SW_D12位也是1,按说此时输入信号不会出现在输出端,但实际示波显示输入信号仍然出现在输出端,感觉输入短接开关没有启到短接的作用。不知道这是ADA4255的设计问题还是配置参数设置的有问题?

2.ADA4255信号输入端信号不超过10mV,输入放大器增益为32时,输出信号在300mV左右,但时经常会出现“输出放大器”错误。当输入放大器增益设置为64或128时,ADA4255即使没有任何信号输入,也会出现“输入放大器”和“输出放大器”错误。ADA4255评估板PWR和PWR2都是3.3V供电,按说输入和输出的信号幅度都不会超过供电电压,为什么会出现放大器错误?

在将差分输入短接后,在输入放大器高增益时(64或128时)仍然会出现“输出放大器”错误,按“CLear ALL Flags”也无法清除,只有把增益降下来才能消除这个错误。如何才能避免在高增益下出现“输出放大器”错误?出现“输出放大器”错误时会损坏元件吗?



补充说明信息
[edited by: bjemt at 11:30 AM (GMT -5) on 6 Jan 2022]
Parents
  • 放大器的两个输入即使短接了,也不能浮空。所以D12短接后,如果你是连到+IN1和-IN1的话,要么在+IN1,-IN1接入信号,要么将+IN1,-IN1接地,即信号为0V。

    你上面的所有测试,都要保证输入是有确定信号的情况下才可以进行。否则放大器不能正常工作。

  • 按您的说法我能理解为:当放大器输入端接有信号时,D12的短接功能是无效的,是吗?

  • 1. 确实可以通过控制这5个开关来控制+IN2的开关,但是可以通过修改寄存器来单独控制 current 和test Mux的开关,所以目前看是软件问题;

    2. 闭合PGIA输入端的开关,输出依然有信号,这个我觉得是你的输入信号没有参考电平所致,运放是需要输入共共模电压的,你需要给你的输入信号参考地。你可以这样理解,输入信号的参考电平如果不在运放的输入电压范围内,运放如何能够识别呢?

    3. 差分和单端,可以都认为是差分,单端是参考地,差分是参考一个共模电压,只是你要保证这个参考电压在运放的输入电压范围内;

    4. 如果你的参考电平有一个脉冲,同样你的输入信号也会存在一个脉冲,这样做差分就抵消了。

Reply Children
No Data